This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:COLCK 缓冲器电源稳压器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1407843/lmx1214-colck-buffer-power-regulator

器件型号:LMX1214

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于基于评估板的时钟缓冲器(P/N:LMX1214)输入稳压器、 我们有 P/N:TPS7A9401DSCR、或者我们可以使用不同的稳压器 P/N:TPS7A4701RGW ??

您能否建议是否还有其他更好的替代产品??

这个  P/N: TPS7A9401SCR 是否 满足时钟缓冲器的所有必需标准(如 PSRR 等)?

我们是否可以首先为 PLL IC 提供输入电源且加电时钟缓冲器、或者两者都需要一次加电?

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    TPS7A4701也适用。  

    上电顺序取决于您的系统要求、没有哪个应该先上电的一般规则。