This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:使用 PFD 输入和外部混频器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1403026/lmx2820evm-using-pfd-input-and-external-mixer

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

工具与软件:

您好!

我当前使用的 LMX2820具有内部 VCO、但使用的是外部反馈。 因此、LMX2820的输出使用外部混频器进行下变频、然后反馈到 PFDIN 引脚。

我的当前设置为–

PFD 基准= 200MHz

PFD 外部反馈= 1200MHz

内部 VCO 输出= 7900MHz

外部信号发生器= 6700MHz

 

我可以让 LMX2820使用这些设置锁定、但我想调整外部信号发生器- 300MHz。 当我这样做时、LMX2820会失去锁定、输出也是垃圾。

我希望 LMX2820 PLL 将充当跟踪滤波器、并最终调整 VCO 以保持相同的 PFD 外部反馈频率、而无需不断对 LMX2820进行重新编程。

这可行吗? 如果是这样、我会做错什么? 我缺少什么吗?

 

此致、

Callum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Callum:

    如果没有重新校准、对于-300MHz 来说、+/VCO 变化太大。  

    在不重新校准的情况下、-50MHz 大约可以改变+/VCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复 Noel。  

    此规则是否也适用于 RFIN 引脚的使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Callum:

    这与任何运行模式无关、它是 VCO 的特征。 我们有7个 VCO 内核来支持5.65G 至11.3GHz、我们需要校准才能将 VCO 置于正确的位置。 校准后、我们可以在不重新校准的情况下将 VCO 频率改变大约100MHz。 如果超出了这个范围、PLL 可能会解锁、我们需要重新校准 VCO 才能使其再次锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    谢谢你的答复,很抱歉的延迟答复。 如果我们在 LMX2820 PLL 部分中使用外部 VCO (内部 VCO 关闭)、PLL 是否仍需要 VCO 校准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Callum:

    与传统 PLL+VCO 一样、外部 VCO 操作不需要校准。