This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:刷写时触发了复位

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1406199/tpl5010-reset-was-triggered-while-flashing

器件型号:TPL5010

工具与软件:

TPL5010使用的是 WDT 电路。 我们将延迟设置为5分钟、

但在闪烁时、时间超过了5分钟以上、触发了复位输出。 我将如何防止出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    什么是"闪烁"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung、我们将 TPL5010用作基于 SOC 的电路的 WDT、在此 WDT 电路中、通过使用 DELAY/RSTn 引脚将延迟时间设置5分钟。

    在 SOC 首次代码转储(闪烁)期间、大约需要10到15分钟、在此期间 SOC 不会向 WDT 引脚发送任何脉冲、因此 SoC 将根据配置的时间由 WDT 复位。

    所以我需要一种能够跳过 WDT 复位脉冲生成的解决方案、任何一种解决方案都能满足这一需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    由于无法直接停止计时器、您可能需要一些外部电路、例如在 SoC 刷写期间断开计时器的电源或断开 RSTn 路径。