This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 应用问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1409212/lmk05318b-lmk05318b-application-questions

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216

工具与软件:

嗨、团队:

您能回答以下问题吗?

1. LMK5B33216具有比 LMK05318B 更多的 DPLL。 这些 DPLL 可以 带来哪些优势?
2.我们需要输入时钟和 TCXO 作为基准源。 例如、我们可以同时有两个输出、一个锁定到输入参考时钟、另一个锁定到 TCXO 输入时钟。 两款芯片都能实现这个功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    具有3个 DPLL 和3个 APLL 的 LMK5B33216在频域方面提供了更大的灵活性、并能够锁定到不同的输入基准。 例如、APLL3生成的 OUT0 156.25 MHz 可以锁定到 IN0和 IN1至 DPLL3、而 APLL2生成的 OUT4 155.52 MHz 可以通过 DPLL2锁定到 IN0。

    LMK5B33216或 LMK05318B 上的每个 APLL 都可以锁定到 TCXO (自由运行模式)。 您的目标输入和输出频率是多少?

    -Riley