This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1212EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1212EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1408784/lmk1d1212evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LMK1D1212EVM

工具与软件:

你(们)好

请提供  LMK1D1212EVM 的 CE/EU 符合性声明-产品带有 CE 标记、我们有库存、但缺少 CE/EU DoC。

我们在今年早些时候已经提出了这一请求、但我们仍然没有收到 CE/EU DOC、并且  在 T. 我也是网站。

提前感谢您 在解决此申请方面的支持、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已要求提交符合性声明、这将需要大约两周的时间才能生成。 我将在完成后向您提供最新信息。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、再次您好!  

    我说 DOC 需要一些时间才能生成、这是不正确的。 该请求已经得到满足。  

    sps16.itg.ti.com/.../DoC_EU RoHS_LMK1D1212EVM_20210806.pdf

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您在上面共享的链接无效。 您可以检查并重新发送吗?

    或者,您也可以直接通过电子邮件向我发送 CE/EU DOC : EnvironmentalCompliance@mouser.com

    PS:我只是尝试再次搜索 DOC 在 T. 我的网站没有运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  
    这是文件。  

    此致、  

    Vince

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_LMK1D1212EVM_5F00_20210806.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    非常好。 非常感谢。