This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:VCO 频率+ 430 MHz 处的杂散发射(使用 SQ2380E VCO 型号测量)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1407313/lmx2541-spurious-emmission-at-vco-frequency-430-mhz-measured-with-sq2380e-vco-variant

器件型号:LMX2541

工具与软件:

您好!

我在全芯片模式下使用 LMX2541SQ2380E、以生成-2450 MHz 射频信号。 我注意到在的频谱测量中、在旁路模式(VCO_DIV=1)和分频模式(VCO_DIV!= 1)下的 VCO 频率+ 430 MHz (针对所有测得的 VCO 频率)上都有一个较大的杂散峰值。  

我在多个电路板设计上测量了这种杂散、在各种配置的 PLL_R、PLL_N 和环路滤波器设置下进行了测试、但似乎没有任何影响、参考时钟也不同。  

这是来自 VCO 的已知杂散吗? 或者是否有我漏掉的设置?

由于距离较近、很难滤除此杂散以便满足传输应用中所需的认证要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reinier:

    我无法理解图表。

    您是否会提供如下所示的配置? 可从此处(www.ti.com/.../TICSPRO-SW)获取此 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您发送编修。  

    我现在看到、X 轴表示它以 MHz 为单位、但它应该是 GHz。 我为这种困惑感到抱歉。 图显示了 LMX2541射频输出引脚在2.42GHz (或2420 MHz)和2.85GHz (或2850 MHz)下测得的频谱。 最左侧的图在一个图中显示了两个测量值、其他两个图显示了单个测量值。

    您提供的链接不适合我、但我添加了一个时钟设计工具的 PLL 设置屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reinier:

    我认为此配置不会在430MHz 偏移处产生杂散。 这是一个整数通道、所有频率都是20MHz 的倍数、无法生成430MHz 杂散。 我不知道它来自哪里、但我相信它不会来自合成器。 我将检查一下是否有板可在实验室中尝试。 持续关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reinier:

    这是测试数据、符合预期、430MHz 偏移处没有杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您花时间进行测量。 根据您的结果、我很想看看我是否可以进行其他测量。 我设法使用了不同的频谱分析仪、现在我得到了与您相同的结果(因此在+430偏移时没有杂散峰值)。 我们的频谱分析仪似乎有什么问题。  

    感谢您的帮助!