This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1108:问题:芯片输出引脚无输出

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1404999/lmk1c1108-problem-no-output-from-chip-ouput-pins

器件型号:LMK1C1108

工具与软件:

如图1所示、

连接的输出 OCXO(Ω 烤箱  受控晶体振荡器)到 LMK1C1108的 CLK-IN 引脚。

3.3V 电源处于正常状态、为 LMK1C1108的 PIN2引脚(1G)提供高电平。

输出的时钟信号 OCXO 是使用示波器测量的、如图2中所示(峰值大约为2.8V)、

但用示波器测量 LMK1C1108的8个输出引脚 Y0-Y7上没有信号。

原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OCXO 的输出频率为10MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:  
    我觉得 OCXO 的输出有点奇怪。  
    还有一点、在图片中我看到了大量混乱-您能否确保 IC 安装正确并且所有连接都良好? 我会担心 CLKIN 线路和 VDD 引脚。  

    您的基准时钟压摆率是多少? 最小压摆率要求为0.1V/ns

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    用于测试的电路板上显示了一些触觉焊接、但 CLKIN 和 VDD 已经过全面的检查和测试、可确保良好的连接。
    OCXO 的输出波形可能由于未知原因而出现失真。 LMK1C1108的输入波形是否有任何特定要求? 换言之、即使输入波形出现一些失真、LMK1C1108是否仍会生成输出?
    您提高了基准时钟转换率、 这将如何影响 LMK1C1108的输出?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:+
    此外、该器件需要外部偏置。  
    CLKIN 的偏置应为 CLK/2 VDD。  
    请记住、VOH_min 为0.7 * VDD、VOL_max = 0.3 * VDD

    请参阅 EVM 用户指南。  

    压摆率总是会产生影响、因为如果压摆率过低、器件输出的相位噪声就会受到影响、很可能会出现失真。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我更换了 OCXO (10MHz)并解决了问题。 现在、OCXO 的输出是正常方波、如图1(pk-pk3.25V)所示:


    我将 OCXO 的输出连接到 LMK1C1108的引脚 CLKIN、并使用示波器进行测量(Y0-Y7没有输出)。
    然后、我根据 EVM 用户指南中的电路图添加了外部偏置。 添加外部偏置后、我使用示波器测量了 CLKIN 引脚的波形、如图2 (pk-pk2.13V、直流1V)所示:


    但是、使用示波器测量 Y0-Y7时、仍然没有输出。 我将其替换为另一个 LMK1C1108、结果仍然相同。

    您是否建议任何其他潜在原因?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:  
    仅当您尝试使用正弦波时、才需要偏置电路。  
    如果使用 LVCMOS 信号、则无需偏置、这可以直流耦合到 LMK1C1108输入引脚。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    OCXO 的输出是3.3V 峰峰值的方波、如上所示。

    我尝试了偏置和非偏置方法、但 LMK1C1108未输出。

    OCXO 的输出技术规范如下:

    已检查所有电路连接、针脚2 (1G)已设置为高电平。

    你说什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    您是否可以使用 EVM?  

    此致、

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我?可以从 TI 申请 EVM 电路板吗

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:  
    您是否有指定的 FAE 或当地的 TI 销售办事处? 他们应能帮助您获取 EVM。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与他们联系。

    谢谢!