This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:如何用这个芯片来生成一个宽范围的剖面频率扫描

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1407773/trf3765-how-to-generate-a-broad-consective-frequency-sweep-with-this-chip

器件型号:TRF3765
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

我们计划使用 TRF3765生成宽范围连续频率扫描(1.5-3.5GHz)。 我想知道这款芯片是否可以帮助我们实现目标。 我们可以使用此部件的斜坡函数吗? 因为我在指南文档中没有看到该函数。 或者、我们有什么与此芯片中的斜坡函数类似的函数吗? 如果不合适、您能否向我们提供建议? 我们的空间有限 、小于5 × 5毫米。非常感谢您的帮助、我期待您的回复。

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quan:

    TRF3765不支持斜坡功能。 我正在将您的工单转发给另一个团队、以检查是否有其他替代器件。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quan:

    我们确实有几个合成器支持斜坡功能、但其中任何一个都不支持1.5GHz - 3.5GHz 扫描。  

    LMX2594可以支持1.875GHz - 3.5GHz 斜坡。

    LMX2752可以支持1.6GHz 至3.2GHz 斜坡。

    上述器件采用6 x 6封装。

    请注意、如果您在寻找线性斜坡、则需要使用分立式 PLL + VCO。 合成器在斜坡期间需要多次 VCO 校准、因此您将获得"阶梯"斜坡而不是线性斜坡。