Other Parts Discussed in Thread: LMK05318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318 工具与软件:
数据表(第8页)中说:
"当 VDDO_x 为1.8V±5%时、LVCMOS 驱动器支持完全的轨到轨摆幅。 当 VDDO_x 为2.5V 或3.3V 时、由于输出通道内部 LDO 稳压器的压降电压、LVCMOS 驱动器不会完全摆动到正轨。"
如前所述、我能否在 VDDO 上施加3.3V 电压以获得更大的 LVCMOS 摆幅范围? 否则可能会损坏芯片?
我们的客户至少要求1.4Vpp、同时 LMK05318的最小 VOH 对于 LVCMOS18为1.2V、最大 VOL 对于 LVCMOS18为0.4V。 在最坏的情况下、输出无法满足要求。
如果答案是我们无法在上面施加3.3V 电压、TI 是否有任何解决方案来使时钟输出具有更大的摆幅?