This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000涓流充电问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1407287/bq32000-bq32000-trickle-charge-issue

器件型号:BQ32000

工具与软件:

你(们)好

我们的产品使用了这款 RTC IC、并且已经在大批量的量产产品中实现。

目前、新模型会遇到问题、但 RTC 电路、布局布线、测试流程和固件尚未更改。

然而、在测试过程中、 充电行为似乎无法实现涓流充电功能。 我们想知道、

1.此 IC 的默认设置是否配置为在出厂时遵循下述路径?

 2. 通过 I2C 读取寄存器时、值如下所示:

0x08值:0x20

0x09值:0x05

这些值似乎是我们固件中设置的默认值、但似乎未按预期运行。

似乎我们需要将它们复位以启用涓流充电、  

3、 当我们写入实际时间时,系统复位后,需要多大的电压才能保持这个时间?

目前我们遇到重置后、电压高于1.4V 时时间损失的情况。

为了保持实际时间、似乎需要一个大约1.6V 或更高的电压。

但是上述规范中提到的 Vback 工作范围介于1.4V 至2.0V 之间、是否合理?

根据上述问题、我们想知道是否可能导致这种现象、即使我们没有修改任何零件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    充电器设置状态:

    从备份切换到 Vcc 操作会将这些值重置回其初始值。  

    在初始状态下、TCH2=0、因此没有充电。

    最小 反向电源电压为1.4V。 当器件使用 Vback 电源运行时、只能进行 I2C 访问。

    该器件使用2.8V 作为内部基准电压(Vref)。

    如果 Vback 小于 Vref、则当 Vcc 低于或高于 Vback 时、将会发生切换。

    例如、如果 Vback = 1.4V 且 Vcc < 1.4V、则器件将使用 Vback 电源运行。 I2C 访问受限。

    当 Vcc 大于1.4V 时、会发生切换、器件现在将使用 Vcc 作为电源。 对 I2C 访问没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的及时回复。

    是否有可能、在系统复位时、就像超级电容器充电至1.4V 一样、复位后电压会降至1.4V 以下、从而导致时间数据恢复到默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    为了进行调试、我 建议在问题发生时监控 Vcc 和 Vback 引脚处的信号、这应该会给我们带来一些可能是失败原因的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    只需简要介绍我们产品上 BQ32000的运行状态、如下表所示。

    您可以看到、在修订后的模型中、我们在3V_AUX 线路上添加了 SPDT 开关以防止泄漏(3V_AUX_RTC)。 在原始模型中、3V_AUX 作为 VCC 直接供电、  

    我们想确认的是、在电源中断期间、3V_AUX 已被多次拉低。 然而,原始模型似乎不受这种拉低的影响,并且日期没有恢复到默认值。 相比之下、修订后的模型确实恢复到默认日期。 这种行为是否应该发生?

    原始版本(在整个测试流程之后、可以正确设置日期)

    修改 版本(在整个测试流程之后、日期将恢复为默认值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您有原理图吗? 谁在控制 SPDT 开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    下面是 SPDT 电路、由 SoC 和 uC (与门)控制。

    对于之前的版本、我们没有这两种器件、VIN 只是由3V_AUX 提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再增加一项、

    当超级电容器电压高于0.3V 时、我们将通过所有流程、  

    这正是我目前尝试验证的情况-哪些因素导致 RTC 时间在写入后恢复为默认状态