This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1404761/bq32000-bq32000

器件型号:BQ32000

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用  B0510-2R5224-R (超级电容器/超大电容器.22F 2.5V EDLC B 系列 CYL)超级电容器作为备用电源。

可以正常工作、或建议我使用一个超级电容器与 BQ32000配合使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    该电容器的额定值为2.5V、或许额定电压较高的电容器更适合 确保它不会受到充电器的伤害。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以推荐任何具有高温的3V 0.22F 超级电容器吗? 6 sigma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    我们没有偏好,市场上有许多选择,选择符合您的预算和可用性的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将值更高的5f 超级电容器 DSF.pdf (cde.com)  用于 Vback 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    对于超级电容器电容应该没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。