This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1202:LMKDB1202 LOS#问题

Guru**** 2767555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1407583/lmkdb1202-lmkdb1202-los-question

器件型号:LMKDB1202

工具与软件:

您好、TI

我有一个关于 LMKDB1202的 LOS#操作的问题。

有两个时钟输入、但只有一个 LOS#信号。

在这种情况下、LOS#基于哪个时钟输入工作、是 CLKIN0还是 CLKIN1?

当 CLKin_SEL_tri 设置为低电平(默认)时、它表明 CLKIN0成为源。 这是否意味着 LOS#运行的源根据 CLKin_SEL_tri 的状态发生变化?

此外、如果使用 CLKIN0 (CLKin_SEL_tri 设置为低电平)作为源、是否可以使用 LOS#信号来检查 CLKIN1是否正确接收输入?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海子 byeongguk,

    感谢您的提问! LOS#信号将指由 CLKin_SEL_tri 引脚指定的输入时钟。 如果该引脚保持低电平、LOS#将拉至低电平、指示 CLKIN0没有有效的输入信号。 此外、如果该引脚保持高电平、LOS#将拉至低电平、指示 CLKIN1没有有效的输入信号。 如果 CLKin_SEL_tri 保持在中间状态(Hi-Z)、LOS#将类似于与门-如果 CLKIN0 *或* CLKIN1的输入无效、它将拉至低电平。 此外、请记住将 PWRGD/PWRDN#置为高电平、否则输出将被静音。  

    谢谢!

    Michael