This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214RGE 与 CDCE6214RGE:有何差异?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1409617/cdci6214-cdci6214rge-vs-cdce6214rge-what-are-the-differences

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

工具与软件:

CDCI6214RGE 已停产、替换为 CDCE6214RGE。   但确实如此 不会 相同的。   是否有迁移指南或硬件和软件更改核对表?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugene

    这两个器件具有非常不同的寄存器映射。 下面是两者之间的比较:

     e2e.ti.com/.../CDCI6214-to-CDCE6214-Bits.xlsx

    就 BOM 而言、CDCE6214确实如此  不会 需要使用50 Ω 外部终端连接至 GND、因为这些电阻器集成在输出驱动器中。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kadeem。

    不幸的是、我的问题没有得到解决。   如果我从现在开始转至 CDCE、我将在现场混合使用新旧技术。   我的软件在启动时下载寄存器内容。   我如何知道在给定的实例中我使用了哪个芯片?   旧的 CDCI 具有 REV0寄存器(addr=0x18)、其中带有"1h = CDCI6214"来标识芯片。   但是新 CDCE 不包含这个寄存器、正如您发送的迁移文档中所显示的那样。   如何区分旧和新,以便下载正确的注册图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugene

    最简单的方法是查看顶部的标记。

    从软件的角度来看、CDCE 有85个寄存器、而 CDCI 只有63个寄存器。 这可能是在不实际查看器件的情况下判断差异的最简单方法。

    此致!

    CRIS