This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:在启用芯片的内部频率加倍后、出现杂散 Fvco/2现象

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1410573/lmx2595-after-enabling-internal-frequency-doubling-of-the-chip-there-is-a-spurious-fvco-2-phenomenon

器件型号:LMX2595

工具与软件:

嗨团队、

LMX2595:3/4 RF 杂散-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

正如上面引用的文章中提到的(并由我自己验证)、在启用乘法器后、将端口 B 的 OUTMUX 寄存器更改为"sysref"确实可以解决端口 A 的3/4杂散(即 Fvco/2的三次谐波)。

1. 请问这种配置为什么能有效地解决3/4虚假问题?

2. 将端口 B 的 OUTMUX 寄存器配置为"sysref"后、TICS PRO 软件将报告红色值。 这种配置是否会产生任何其他影响?

谢谢和最好的问候、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    当 A 是倍频器、而 B 是 sysref 时、通道分频器被禁用、因此没有3/4杂散。

    TICS Pro 中的警告颜色用于提醒用户配置设置不当、在这种情况下、如果将 B 设置为 sysref、这意味着我们要使用 sysref、因此我们应该启用 sysref 和 VCO_PHASE_SYNC 位。 TICS Pro 将这些位变为红色、以提醒用户未将它们设置为=1。 在这种情况下、可以忽略该警告、因为将 B 设置为 sysref 的目的是禁用通道分频器但不使用 sysref。