This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:时钟和放大器;计时论坛

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1409400/lmk05318b-q1-clock-timing-forum

器件型号:LMK05318B-Q1

工具与软件:

专家、您好、我想请问以下外部有源晶体振荡器参数是否符合 LMK05318B-Q1的设备要求? 非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libin:

    从技术上讲、您可以使用它。 请注意、XO 引脚的最大输入电压为2.6Vpp、因此如果晶体电压高于此值、请确保电路板具有分压器、以使输入保持在电压限制范围内。

    但是、如果使用 DPLL 功能锁定到1PPS 输入信号、则晶体不够稳定以获得相锁。

    您是否需要使用 DPLL 锁定到低频信号?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  我想再次确认、使用 DPLL 特性锁定到与晶体电压或其他相关的1PPS 输入信号是否可行?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libin:

    DPLL 有助于锁定到 从1PPS 到800 MHz 的任何频率的输入基准、从而为系统提供长期稳定性、因为它具有保持模式、可保持输出保持正确位置以防输入丢失并在输入恢复后重新锁定。

    在自由运行模式下(仅使用 XO 基准时的 APLL)、如果 XO 丢失、输出将调优到不正确的频率。

    锁定到1PPS 需要 DPLL、因为它需要0.01Hz 至 0.1Hz 等小环路带宽、并且如果使用晶体、ppm 太大而 无法实现小环路带宽的锁相。

    -Riley