This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33414AS1:输出通道多路复用器和抖动/相位噪声性能。

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1408482/lmk5c33414as1-output-channel-muxes-and-jitter-phase-noise-performance

器件型号:LMK5C33414AS1

工具与软件:

数据表中包含相位噪声 特征和抖动数、但注意哪些输出和多路复用器设置。

6:1比2:1 输出通道多路复用器的噪声高吗?

我想使用 BAW 谐振器尽可能降低相位噪声/抖动、但我应该使用哪些输出和多路复用器来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kjell:

    BAW VCO3路由到所有输出、与 APLL2和 APLL1相比、它具有出色的抖动。 请注意、输出频率需要与 BAW VCO3 2457.6 MHz 具有整数关系、例如491.52 MHz、122.88 MHz、30.72 MHz 等 APLL2/APLL1将产生与 VCO3之间的非整数关系、它具有更宽的频率调谐范围。

    由于 OUT4至 OUT13具有输出缓冲器和物理位置、因此与 OUT0至 OUT3相比、OUT4至 OUT13具有更好的抖动性能。

    请分享您的要求(频率、时钟格式、抖动规格等)、以便我推荐频率计划。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将针对我的最"关键"频率(相位噪声)使用 BAW/N、优先选择 OUT5-OUT7还是 OUT8-OUT13? 对于其他频率、我不是很担心、但对于 OUT2-OUT3、这些频率只有一个 MUX。

    BR

    Kjell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kjell:

    选择 OUT5-OUT7或 OUT8-OUT13取决于输出数量和频率。 由于这些器件上的输出缓冲器相似、因此性能非常可能相同。 然而、某些输出的物理位置离电源轨或输入 引脚稍近、则可能会产生杂散影响、因此选择距离更远的输出会有所帮助。 或在不同的频率之间切换、使相邻输出位于中间有助于减少串扰。

    OUT2-OUT3具有单独的输出分频器(CHDIV)、因此它们比其他输出更灵活 复数  (OUT4-OUT5、OUT6-OUT7等具有相同的 CHDIV)、可  从同一 APLL 源生成不同的频率。 然而、它们没有 SYSREF 分频器。

    -Riley