This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:OSCin 输入电压

Guru**** 2865060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1409583/lmk00105-oscin-input-voltage

器件型号:LMK00105

工具与软件:

团队成员、您好!

Datasyeet 显示 OSCin 的 VIH 最大值为2.5V。 如果 OSCin 输入超过2.5V 但小于 Vdd、将发生什么情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo-san:

    如果在不使用推荐的规格的情况下运行、我们将无法再保证 DS 性能。  
    CLKIN 摆幅最大值为 Vdd -适用于 LVCMOS 输入

    OSCIN 是 XTAL 输入引脚。

    此致、

    Vicenfe