This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:峰值为1V 至峰值为76.8MHZ 的时钟缓冲器

Guru**** 2766535 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1409939/lmk1c1102-clock-buffer-with-1v-peak-to-peak-of-76-8mhz

器件型号:LMK1C1102

工具与软件:

您好!

我需要能够 以1V 的峰峰值电压支持76.8MHZ 的时钟缓冲器。  

请帮我获取零件。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    我有几个问题可以帮助确定合适的器件。  

    首先、您预期的时钟输出数量是多少?  

    其次、1V p-p 是指您的工作电压吗?

    最后、您是否对缓冲器的单端或差分输入/输出感兴趣?

    谢谢!

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    我需要单个76.8Mhz 时钟、输出电压为1V p-p、单端。 如果它与两个输出缓冲器也没有问题。  

    谢谢

    Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Sathya、

    我相信、事实上、最适合您的可能是 LMK1C1102。 LMK1C1102可以支持并输出您需要的76.8 MHz 信号。 此外、LMK1C1102还具有 LVCMOS 输出、可支持单端输出。 唯一的问题是、输出信号可能大于1V p-p;但是、可通过简单的分压器将输出信号从任何输出(取决于您使用的 Vcc 电平、因为 LMK1C1102支持1.8V、2.5V 和3.3V)按比例缩小至1V p-p。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Michael