This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1980:如果 LMH1983将受到风扇气流或任何其他信号的影响

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1408036/lmh1980-if-lmh1983-will-be-affected-by-fan-airflow-or-any-other-signals

器件型号:LMH1980
Thread 中讨论的其他器件:LMH1983

工具与软件:

使用 LMH1983时我们遇到了一个相当奇怪的问题、请帮助分析它。
我们使用 LMH1983将时钟输出到板上的 FPGA 12G-SDI 信号。 安装在机箱中时、我们发现如果风扇吹向 LMH1983位置、12G-SDI 的抖动指数将变得相对较差
移动风扇方向会稍微改善指示灯、但还是没有风吹风时的效果。
我可以问一下 LMH1983是否会受到风扇气流或任何其他信号的影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这很可能是由 VCXO 造成的、VCXO 对振动很敏感、对电机的 EMI 很可能敏感。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的测试显示晶体振荡器和1983都将受到影响
    (一)用热熔胶覆盖晶体振荡器、抖动约0.3UI;
    (2)根据(1)、用胶水覆盖1983芯片、将抖动降低至0.2UI;
    (3)在(2)的基础上,扩大粘合剂的范围,覆盖1983年左右的所有电阻和电容,将抖动降低到0.06UI ;
    (4)更换不带粘性盖的器件、用纸盖住1983和晶体振荡器、抖动约为0.1UI;
    (5)当没有障碍物时、取出风扇并用手将其风扇转动、您还可以看到抖动越来越严重。
    目前感觉是和风扇熄火时温度的变化有关、但风扇移开后指示灯立即变亮。 我也认为芯片的温度不应该变化太快。 请帮助分析上述现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

     我们对芯片没有什么可以做的、包括软件或硬件、就是为了提高风扇或振动的性能。 如果屏蔽可以提高性能、则可以屏蔽电路。  

    从而确定温度会影响性能。 在 PCB 布局中、尝试使热源远离器件和 VCXO。