This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216AS1:连接到 GPS 后、时钟完全锁定需要多长时间?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33414AS1, LMK05318B-Q1, LMK5C33216AS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411233/lmk5c33216as1-after-connecting-to-gps-how-long-does-it-take-for-the-clock-to-be-completely-locked

器件型号:LMK5C33216AS1
主题中讨论的其他器件:LMK5C33414AS1LMK05318B-Q1

工具与软件:

LMK5C33216as1/LMK5C33414as1/LMK05318b-Q1、连接到 GPS 后、时钟完全锁定需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    GPS 信号的频率是多少? 由于 DPLL 环路带宽较宽、10 MHz 等较高频率的锁定时间较短(默认设置为100Hz)。 由于环路带宽较窄(0.01Hz)、1PPS 等较低频率的锁相时间较慢。 当 DPLL 基准输入和 XO 输入之间的频率误差小于25ppb 时、1PPS 相位锁定时间可短至38s。

    此致、

    Jennifer