This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:设计问题、并替换 CDCI6214RGET 器件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68, AM68A, LMK3H0102-Q1, LMK3H0102, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1410736/lmk3h0102-design-question-and-replace-the-cdci6214rget-device

器件型号:LMK3H0102.
主题中讨论的其他器件:SK-AM68AM68A、、、 CDCI6214

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们正在使用 AM68A 进行设计、并希望将 CDCI6214RGET (SK-AM68 EVM)替换为  LMK3H0102或 LMK3H0102-Q1、并有一些问题:

1) 1)您是否推荐 使用 LMK3H0102或 LMK3H0102-Q1而不是 CDCI6214RGET 来实现 PCIe 输入时钟?

2) 2)在 I2C 模式下、根据 DS 从 OTP 第0页加载默认值

EG Out0为100MHz 100 Ω LP-HCSL 且已禁用

->我们希望在启动时启用该时钟,我们是否可以将 OE0引脚拉至低电平以便启用输出?

或者我们是否还需要切换寄存器中的 EN 位才能启用 CLK 输出?

->是否有办法在以 I2C 模式启动时启用 clk 输出?

3) DS 中规定 LP-HCSL 输出在展位设备中有50欧姆端接至 GND ,然而在 AM68A EVM 上输出有33欧姆串联端接和额外的50欧姆至 GND 端接,请解释为什么外部端接如果内部可用?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D、

    1. 我建议在 PCIe 应用中使用 LMK3H0102器件而不是 CDCI6214。
    2. OE 引脚(LMK3H0102上的引脚1、LMK3H0102-Q1上的引脚1和2)可以下拉至低电平、以便在启动时默认启用输出。 I2C 中已设置了使能位、要启用输出、使能位和引脚状态都是必需的。
    3. 可以添加串联电阻器以与布线阻抗更好地匹配。 CDCI6214数据表中提供了这方面的一个示例:


      CDCI6214、而不是 HCSL  LP- HCSL、需要外部50 Ω 连接到 GND。
      LMK3H0102 (-Q1)不需要这些电阻器中的任何一个、也不应具有这些电阻器。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的塞缪尔、

    谢谢您的重播。

    在数据表中指出、OE (LMK3H0102)必须为低电平、 OUT0_EN/OUT1_EN 必须为"1"、才能在启动时启用输出

    因此、如果我在 OE 引脚上放置下拉、则不足以在启动时启用输出、因为寄存器中的默认值为"0"

    因此、这意味着我们需要执行 I2C 设置寄存器、以便每次启动时启用输出是正确的吗?

     LMK3H0102-Q1也类似

    我们如何设置器件、使其在启动时钟启用时不使用 I2C 来设置寄存器?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D、

    我们正在更新数据表、以便反映默认 LMK3H0102V33RERR 可订购器件的正确寄存器设置。 此器件型号/配置的默认设置是将 OUT0_EN 和 OUT1_EN 位设置为"1"。

    谢谢!
    Kadeem