This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:备用 NVM 和 EEPROM ID

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411627/lmk05318b-spare-nvm-and-eeprom-id

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

您好!

我希望使用 EEPROM 中的 SPARE 和 EEPROM REV 字段来跟踪我的 EEPROM 的版本。  我看到表9-9中的数据表中包含相关定义。  但是、当我查看寄存器编程文件时、备用的地址不同。  

1.) 您能否确认备件 NVM 位置的位置?

2.) 我看到这些的默认寄存器状态为0、但我没有看到初始映像中在工厂加载了什么内容?  我还假设这是0、但想要确认。

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您能否说明一下"寄存器编程文件"的含义?

    可以将 TICSPRO GUI 用于与数据表匹配的最新位置。 请注意、备用字节无法由寄存器访问、只能通过 SRAM/EERPOM 访问。 EEREV 也只能通过 SRAM/EERPOM 写入来更新、但它可以通过寄存器(R11)回读。

    2.对于这些位置、默认 EEPROM 的出厂设置为0。 在此列表中、只有 I2C 地址设置为非零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jennifer 的快速回复。 有一个文档 https://www.ti.com/lit/ug/snau254a/snau254a.pdf? 它描述了要编程的所有值。  在该表中、它讨论了每个寄存器及其复位值。  感谢您对备用字节和 eerev 的澄清。  上述文档仅讨论寄存器、因此不清楚出厂时默认 EEPROM 映像中的内容以及上电时要复制的内容。  这种澄清本会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我感谢您的反馈。 我将更新数据表以包含备用字节和 EEREV 的默认值。

    此致、

    Jennifer