This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555与放大器之间的差异;AS555

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555, TLC555, NE555, TLC3555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1410059/tlc555-difference-between-tlc555-as555

器件型号:TLC555
Thread 中讨论的其他器件: NE555、SA555

工具与软件:

您能告诉我 TLC555与 AS555之间的区别是什么吗? 对于新设计、您会推荐哪一个?

谢谢!

Marina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:  

    SA、NA、NE、SE 前缀都相同、但产品数据表规格中列出的微小差异除外。 这些器件拥有非常悠久的历史、将近50年。  最大的影响因素是几十年来半导体行业的变化。 一度、标准温度范围为0°C 至70°C。  所有四个前缀都可以承受这一切。 TLC555是一款 CMOS 器件、于1983年创建。 由于 TLC555的输入阻抗比 NE555和其他前缀的输入阻抗更高、因此 TLC555可使用更小的计时电容值。  

     SA555在高达200mA 时具有更强的输出电流驱动能力、而 TLC555具有高达100mA 的输出电流驱动能力。  TLC555是唯一为高于100kHz 的工作频率提供指导的数据表。  

    最现代的计时器是 TLC3555、这是超快的计时器。 此器件刚刚发布、可以在下面找到。  

    https://www.ti.com/product/TLC3555-Q1

    我希望这对您有所帮助。 以下是一些有关计时器的有用链接。 这些链接中包含产品数据表中未包含的其他信息。  

    [常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、 NA555、NE555、SA555或 SE555?

    [常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、NA555、NE555、 SA555或 SE555?

    [常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、NA555、NE555、 SA555或 SE555?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道你的答案,我有几乎所有的一切都清楚,只是最后的澄清。 但当您说: "由于 TLC555的输入阻抗高于 NE555和其他前缀的输入阻抗;TLC555可使用更小的计时电容器值。" 您的意思是、使用 TLC555、我们可以实现更高的输出频率、对吧?  

    我的意思是、对于相同的所需输出频率(当然是低频时)、AS555和 TLC555所需的 CT (以及 RA 和 RB)值将相同。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:  

    对于100kHz 以及以下的定时器和它们的等式保持一致。 标称频率周围的变化将取决于计时器规格(例如阈值和触发电压)、但最大的误差源来自用于设置时序的外部 R 和 C。 TLC555具有更小的计时电容器、因此频率更高。 超过100kHz 的运行传播延迟开始影响时序、因此、上面的其他公式用于在100kHz 及更高频率下运行。  

    此致、  
    Chris Featherstone。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很清楚! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:  

    没问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。  

    此致、  

    Chris Featherstone