This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:关于 LD_DLY

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411386/lmx2592-about-ld_dly

器件型号:LMX2592
Thread 中讨论的其他器件: LMX2595

工具与软件:

你(们)好

我想询问 LMX2592是否具有与 LMX2595类似的 LD_DLY 功能。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、它位于 R62中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。 我注意到 LMX2592数据表没有提及、但仍然可以使用吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们虽然它对用户没有用处,所以我们把它隐藏了。 如果您认为它有用、那么使用它没有问题。 它只会增加锁定检测的延迟、没有其他副作用。