This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595:LMX2595的 C 驱动程序库可用性

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1410604/lmx2595-lmx2595-c-driver-library-availability-for-lmx2595

器件型号:LMX2595

工具与软件:

您好!
我正在处理一个涉及 LMX2595的项目、想知道是否有适用于此芯片的 C 驱动程序库。 具体来说、我正在寻找一个可以帮助我使用 C 代码连接和控制 LMX2595的库。 非常感谢对现有资源的任何指导或提及。
提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    恐怕我们没有 C 代码、但我们有用于 GUI 的 python 脚本。 如果您已经安装 TICS Pro (www.ti.com/.../TICSPRO-SW)、则可以在 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2595中找到该脚本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 TICS Pro 后、路径不是"C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2595"。 未安装"Configurations"文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您能否成功运行 TICS Pro?  

    必须有 configurations 文件夹、因为它包含所有 TI 时钟器件信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    我可以成功运行 TICS Pro、但没有该"Configurations"文件夹:

    谢谢!

    卡洛斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    从 google translation, archivos de programa = Program Files。 该位置不在程序文件文件夹中、而是在 ProgramData 文件夹中。

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2595