This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:TICS Pro 频率规划器文档

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1412786/lmk04832-tics-pro-frequency-planner-documentation

器件型号:LMK04832

工具与软件:

我使用的是 TICS Pro 版本 v1.7.6.2、也参考了 LMK04832EVM 设计指南、了解如何设置和浏览 TICS Pro。 本设计指南于2017年发布、而 TICS Pro 中的"频率规划器"选项卡于2020年针对 LMK04832发布、因此本设计指南不包含有关频率规划器的任何材料。 是否有 TICS Pro 用户指南的更新文档、其中包含有关"Frequency Planner (频率规划器)"选项卡的具体信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有频率规划器的文档。  
    但相当简单。  
    1.进入所需的工作模式。 在本例中、我将选择"distribution"。  

    2.用户输入
    我选择了以下选项。  


    3.决定是否需要 SYSREF 信令。  


    请注意、仅当我们选择了双环路模式而不是分布时才会使用 VCXO 选项-这适用于抖动消除应用。  
    4.输入所需的输出频率和格式。 我选择了8个300MHz LVPECL 信号。  

    4A。 按计算。  
    5.如果输入的频率计划有效、您将在"可能的解决方案"框中收到解决方案选项。  

    5A。 您可以选择是先前解决方案、对 PLL 和时钟输出进行编程还是对其进行编程  而变化  输出。  

    此致、  

    Vicente