This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的电荷泵支持 tri 状态模式?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411690/lmx2594-do-charge-pump-of-lmx2594-support-tri-state-mode

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

我的客户想要确认、LMX2594的电荷泵输出是否可以支持 tri 状态模式或具有高阻抗模式输出?

从数据表中的当前信息来看、似乎没有此模式、只需要求再次确认即可。

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    设置0x0 = 0 mA = tri 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。 为了进行验证、对于0x0、您是否是指寄存器 R14[6:4] CPG 寄存器、如下所示?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    正确。