This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:是否可以设置2个通道的输出、具有相同的频率、但180°存在相位差

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1412292/lmx2581-is-it-possible-to-set-the-output-of-2-channels-with-the-same-frequency-but-a-phase-difference-of-180

器件型号:LMX2581

工具与软件:

是否可以设置2个通道的输出、具有相同的频率但存在180°相位差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    这是不可能的。