This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1860-SEP:DDS FMCW 线性调频脉冲 DAC 8 - 12GHz

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1412258/lmx1860-sep-dds-fmcw-chirp-dac-8---12-ghz

器件型号:LMX1860-SEP

工具与软件:

大家好、我正在寻找一种解决方案、能够在1微秒内生成8GHz 至12GHz 的线性调频脉冲。 TI 是否有 DDS 或其他高保真频率合成器满足这些要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    我们的团队没有能够支持4GHz 线性频率扫描的合成器。 您可以与 ADC 团队核实、看看他们是否有任何 DAC 能够做到这一点。