This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1980:输入信号的典型功耗

Guru**** 2993660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1400203/lmh1980-typical-power-consumption-with-input-signal

器件型号:LMH1980

工具与软件:

你(们)好


LMH1980的数据表说明了没有输入信号时的典型和最大电流消耗。

在施加输入信号时、我预计电压会增加多少?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在一周结束时回到你身边。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    抱歉、让您久等了、很遗憾、我们找不到模拟视频源来验证电流消耗。  

    我们尝试使用单一频率信号(无调制、纯正弦波信号)、评估板消耗的最高电流为12mA @5V 电源。 没有输入信号时、电流仅为9mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好。

    感谢您的大力帮助。 我不能说这个问题已经解决了、但您可以关闭它。

    稍后我会自己测量消耗量。

    此致