This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:OSCin 的50Ω 终端

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411365/lmk00304-50-termination-of-oscin

器件型号:LMK00304

工具与软件:

您好、TI 团队。

我正在考虑将 LVCMOS 3.3V 振荡器输入到 LMK00304的 OSCin 中。

在数据表中图27的参考电路中、它与50Ω 端接。

是否可以删除该50Ω 端接?

此致、

松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matusummoto-san:  
    我将保持它以防止反射。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    假设除了思考之外没有其他问题是安全的吗?

    我还担心是否可以直接连接3.3V、因为数据表中没有提及 OSCin 的 VIH 和 VIL。

    此致、

    松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没有问题。  
    CLKIN 是比 OSCIN 更好的输入、从而获得更好的性能。  

    此致、  

    Vicente