This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820EVM

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1406357/lmx2820evm-lmx2820evm

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820

工具与软件:

根据 LMX2820EVM 用户指南(第7页)、默认6GHz 输出应约为35.965fsec RMS 抖动。

我一直使用一些不同的输入时钟源、例如:Crystek CPROBS5 100MHz、混合信号器件 MS1310A TCXO 等 所有这些器件都有不到30fsec PN。

下面显示了 PN 100MHz 基准:

最好的是大约58秒。 我使用 EVM 默认模式。 我同时尝试了单端和差动输入。 这是没有区别的。

下图显示了我的设置:

请告诉我您的设置如何使用大约35秒的 PN 生成6GHz 输出。

感谢您的支持和耐心等待、万分感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    建议将 C31更改为10µF。 这将减少10KHz 偏移范围内的凸点。

    我们还可以将 C29增加到1µF 以进一步降低带内相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我已经尝试了以上建议、以及 C29和 C31上的一些不同电容器:

    (1)下图显示了原始图:(C29=0.47uF)

    (2)下图显示了 LMX2820第4页表5-1引脚功能:BIASVCO:(C29=4.7uF)中的建议更改

    (3)下图显示了您建议将 C31从1uF 更改为10uF:

    RMS 从60fsec 变为56fsec。 这是最大的改进、但 RMS 抖动仍短于20秒、达到35.965、如 LMX2820EVM 评估模块第7页的图4-2所示。 默认输出。 您还有其他建议吗?

    但它没有运行很长时间(约3分钟),板死了:

    你有什么想法吗? 主板应在保修期内。

    请告诉我如何获得更换。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    请联系客户支持以进行更换。  https://www.ti.com/info/customer-support.html

    仅供参考、下面是更换这些电容器后 EVM 的相位噪声。 参考时钟为100MHz Wenzel。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们使用 Crystek CPROBS5、它具有与您的100MHz 相同且更好的性能(100MHz Wenzel):

    以下内容摘自 TI 应用手册:使用替代拓扑改善 LMX2820射频合成器相位噪声的第3页:

    因此、我们应该会得到相同的结果、但我的 RMS 偏差为20fsec。 可能是我们的电路板出现问题了吗?

    请提供建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    可能、由于您的电路板现在根本不工作、我们无法验证。  

    我刚刚注意到、GUI 缺省配置为 CPG = 14mA、它应该为15.4mA。 这样应该会改善带内相位噪声、并使之达到 dB 甚至更高。

    此外、您的时钟源约为6dBm。 Wenzel 具有更高的输出功率、这可能对合成器有利。  

    不管怎样、您的时钟源非常好、 很高兴知道市场上有更多更好的时钟源。