This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:Lmx2592 IDAC 计算

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411799/lmx2592-lmx2592-idac-calculate

器件型号:LMX2592
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594

工具与软件:

您好、  

我想用 LMX2592中的 IDAC、就像用 LMX 2594中的部分辅助方法一样。

lmx2594数据表中有一个表格显示 每个 VCO 下 CcoreMin/CcoreMax AcoreMin/AcoreMax 的值范围、利用这些信息我可以计算出 VCO_DACISET_start 估算值。

1-可以将相同的信息发送到 lmx2592进行 Daci 计算吗?

daciset 公式是否与 lmx2594相同?

3-我可以用 lmx2592中的计算 Daci 作为最终 Daci 吗?

4 -能否使用计算所有温度下的 Daci?

此致

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    我们对于 LMX2592没有此信息。

    LMX2594中的公式非常通用、它试图根据 Ccore 和 Acore 的频率和范围来缩放初始值。

    部分辅助仍会进行 VCO 校准、因此当我们执行校准时、最终的 VCO 参数将取决于温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我使用的是 LMX2592 VCO 1、4、7、所有温度下 Daci 的所有回读值都在370到455之间。  

    Daci 值是否正常?

    如何估算 LMX2592的 Daci?

     

    此致

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    有效 IDAC 范围约为250至450。  

    您为什么要使用部分辅助功能? 如果您需要更短的锁定时间、为什么不完全辅助?