This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:TICSPRO-SW

Guru**** 2928940 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411688/ticspro-sw-ticspro-sw

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK3H0102USB2ANY

工具与软件:

我刚刚在 Windows 10上安装了 TICS-PRO 1.7.7.5版。 当启动时停止在...正在加载 LMK3H0102。 我怀疑原因可能是阅读 TICSPRO-SW 后无法写入文档文件夹:GUI 接口未加载-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛。 我的组织已将 Documents 文件夹设置为只读、以强制使用基于云的存储。 有没有什么办法呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、

    您能否提供加载过程中它卡住的确切位置的屏幕截图(这将让我知道它是否在柔性页面上、或在加载任何页面之前)。

    我将检查 USB2ANY 文档文件夹问题是否已解决。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、

    向"Documents"文件夹写入的 USB2ANY DLL 目前不能更改。 是否有任何方式接收对"文档"文件夹的访问权限、类似于您之前链接的主题?
    谢谢
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找并消除试图记录活动的 USB2ANY DLL 的每个实例都是一个很大的挑战、但我认为我找到了一种方法来阻止这些日志消息并访问 Documents 文件夹。 请尝试在下面的 zip 文件中将 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\USB2ANY.dll 替换为 DLL。 如果适合您、我将更新 TICS Pro 的后续版本以包含该文件。

    e2e.ti.com/.../USB2ANY_5F00_no_5F00_logging.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复。 这是屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、您有机会尝试 USB2ANY 的新版本吗? 它是否可以解决问题?