This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592突发模式问题

Guru**** 2584635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1412917/lmx2592evm-lmx2592-burst-mode-problem

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在尝试通过更改寄存器 R45值(并使 R44保持不变)来自动进行短输出频率扫描

WriteRawData (0x2C0000);~time.sleep~(1);~WriteRawData (0x2D0001);~time.sleep (~1);~WriteRawData (0x2C0000)~;~time.sleep (~1);~WriteRawData~(0x2D0010);~time.sleep~(1);~WriteRawData~(0x2C0000)

很遗憾、我无法让它正常工作。 使用此部分的第一个计时器,任何建议(可能是如何编码突发模式的示例)都将受到欢迎。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在使用突发模式进行频率扫描之前、它是否已锁定?

    您能否提供 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢提示回复、以下是屏幕截图和配置:  

    如果我可以提供其他信息来帮助解决此问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    应始终保持 FCAL_EN = 1。  

    在初始编程期间(Vcc 上电后的首次编程)、加载所有寄存器以使其锁定到3600MHz。

    现在、您可以使用突发模式来扫描频率。  

    您将 PLL_NUM 从0更改为11、这会通过6.8MHz 来更改 VCO 频率。 您的脚本应该起作用。 但是、如果您正在扫描更大的频率阶跃、则需要在 R45之后对 R0进行编程。 这是因为如果 VCO 频率变化较大(约为 VCO +)、则需要10MHz 校准。 由于 R44未更改、因此我们在脚本中不需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel、在锁定频率并加载寄存器之后-我现在看到的问题是、它只运行第一个命令、而不运行其余命令。 您能帮助提供一个工作示例吗?

    谢谢、此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    看起来当前版本的 TICS Pro 存在问题。 请尝试以下较旧版本。

    e2e.ti.com/.../snac072au.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    我根据您提供的版本重新安装了 TICS Pro。 很遗憾、设备没有响应、设备与 TICS Pro 之间的通信似乎已丢失。 我必须重新安装最新的 TICS Pro、然后才能再次观察1800MHz 的输出信号。

    您能帮助仔细检查您提供的 TICS Pro 修订版是否确实与 LMX2592兼容吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    安装旧版本 TICS Pro 后、您需要更新 USB2ANY 固件、是否收到更新固件的提示?

    请按以下顺序重试。

    1.拔下 USB2ANY

    2. Open TICS Pro (旧版)

    3.插入 USB2ANY,TICS 会要求您更新固件

    4.按照屏幕上的说明更新固件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel、它在更新 USB2ANY 后现在运行正常。 非常感谢您的帮助