This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:此扇出缓冲器是否需要任何特定的占空比

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1413910/cdclvp1102-does-this-fanout-buffer-require-any-specific-duty-cycle

器件型号:CDCLVP1102

工具与软件:

您好!  

CDCLVP1102输入是否需要任何占空比? 它能否以 PPS (每秒脉冲)应用为例、其占空比通常为0.002%。   

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入时钟、该器件可以在低于50%的占空比下运行、但 DS 中的电气特性针对50%占空比输入而指定、因此如果使用占空比不为50%的输入时钟、可能无法实现 DS 级性能  

    此致、  

    Vicente