This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318路线图问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1413248/lmk05318-lmk05318-roadmap-question

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216

工具与软件:

嗨、团队:  

我们是否有 LMK05318等低成本器件来支持以下请求? LMK05318可以很好地满足这些要求、但他们认为成本有点高。

1.需要同时将输入时钟和 TCXO 作为基准时钟、例如、我们可以同时有两个输出、一个锁定到输入基准时钟、另一个锁定到 TCXO 输入时钟。 两款芯片都能实现这个功能吗?

2.支持  IEEE 1588和 SyncE PLL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    输出的抖动要求是什么?输出频率是多少?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    对于这些规格没有特定的请求。 他们仅提出上述2项请求。

    那么、我们是否有一些建议、我们可以与客户核实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    由于 DCO 功能和 DPLL 的使用、LMK05318B 和 LMK5B33216系列目前是 IEE1588和 SyncE 的最佳解决方案。

    请向我发送电子邮件、我可以在我的营销人员中循环与您进一步讨论定价问题。

    此致、

    Jennifer