This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:组合 PLL 的输出

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1413568/lmx2572lp-combine-the-outputs-of-the-pll

器件型号:LMX2572LP

工具与软件:

大家好!

我正在尝试从 LMX2572LP 的输出信号中获得额外的3dB、因此我认为我可以通过使用组合器或变压器(而不是使用单个输出)组合其2个输出对来"免费"实现该功能。

当然、我会使用每个输出的两个引脚。

是否有任何我应该知道的问题、这可能会导致这个想法出现问题?

例如、输出之间的相位不匹配、输出之间的振幅不匹配或任何其他情况。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    输出 A 和 B 是相位对齐的、您只需将它们组合在一起即可获得更高的输出功率。 只要组合器是无损的(或非常小的插入损耗)、您就应该会获得高3dB 的输出功率。  

    个人而言、我更喜欢使用放大器来提高功率、这在我看来更直接、并简化了 PCB 布局。