This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:电气特性 VDD = 10V

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1414062/tlc555-q1-electrical-characteristics-vdd-10-v

器件型号:TLC555-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

请您提供 VDD = 10V 时的电气特性、这将有助于我们的设计。

此致、

Vamsi Bankuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    遗憾的是 、我们没有 EC 表格式的特征数据、就像我们在5V 和15V 下所做的那样。 但是、我们的数据表中确实有几个规格在一定范围内的电源电压(包括10V)扫描、例如静态电流。

    电压为10V 时、您的设计需要哪些关键特性?

    此致、

    Alex Curtis