This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:外壳引脚具有冲击结构、就像引脚具有金属等级一样

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411388/lmk03328-the-housing-pins-have-a-striking-structure-as-if-the-pin-has-a-metallic-grade

器件型号:LMK03328

工具与软件:

团队成员、您好!

我希望你做得好。 我们的一位客户购买了45套  LMK03328RHST、声称外壳销具有醒目的结构、就像销具有金属等级。 请参见以下图片。

客户提出问题。   此引脚设计是否由元件 制造商设计?  

客户使用的焊接技术是气相、峰值温度为240C。

     

您能否告知这不是客户的问题还是以后不会创建功能问题?  

如果您可以进一步分析这些组件并确保这些组件的这种行为是正常的、则 客户可以使用 这些组件。

谢谢你。

此致、

Usman Niazi

263642  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、

    我正在与产品工程师核实这一点、请预计在周五之前得到回复。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在和我们的产品工程师讨论。 5月至周一。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、

    请参阅我们产品工程团队的此回复:

    根据定义、从单列中暴露出来的导线侧壁不是设计的可焊表面。 QFN 可以充分焊接而不会使这些侧面润湿、因此如果它们被氧化、就不会产生影响。

    如果他们需要侧面湿他们需要去一个更昂贵的选择,称为可湿侧面。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、感谢您提供答复。  

    我把它转发给客户。 希望这将解决他们的问题。

    此致!

    Usman