This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:2个不同的输出频率

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1414316/lmx2582-2-distinct-output-frequencies

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMK1C1102

工具与软件:

您好!

对于 LMX2582、我们需要获得两个不同的输出频率。

第1个输出频率:28.125MHz 至1800MHz  

第2个输出频率:100MHz

PLL 的输入振荡器为100MHz

使用 TICS PRO、我不确定如何设置。 您可以提供帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    这对于 LMX2582是无法实现的、两个输出共享同一个分频器、如果 outputA 为1.8GHz、则 outputB 只能是 VCO 频率或1.8GHz。  

    您可以使用时钟缓冲器(如 LMK1C1102)来扇出两个100MHz 副本。  其中一个输出用作 LMX2582的基准时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Noel。

    我需要一些帮助来在 TICS Pro 中设置该器件。 这是您可以帮助的吗?

    请告诉我如何就此进一步联系您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    只要遇到应用问题、请继续使用 E2E。 谢谢你。