This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:有关使用 Tics pro 进行编程的查询

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1411810/lmk5b33216-query-regarding-programming-using-tics-pro

器件型号:LMK5B33216

工具与软件:

您好!

我正在使用 tics pro 软件来使用 LMK5B33216对定制电路板进行编程。请提供有关如何对此进行编程的指南并提供 必要的资源。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidarth、

    如果您想将器件配置为输出、EVM 用户指南是很好的入门文档: LMK5B33216 EVM 用户指南

    我建议在 TICS Pro 软件中使用默认配置并更改系统频率。

    如果您要寻找 EEPROM 编程、则需要在正确配置并对 EEPROM 进行编程后、才能使器件在系统上电时工作: e2e.ti.com/.../Programming-LMK5Cxxxxx_2C00_-LMK5Bxxxxx.pdf

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复,我想知道如何擦除 EEPROM 中的程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以覆盖写入当前默认 EEPROM 出厂配置。 EEPROM 最多可写入100个周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sidarth:

    您可以转到 EEPROM 页面查找可用于代码的建议编程序列。 数据表中根据您当前加载的.tcs 文件列出了存储在 EEPROM 中的寄存器。

    这有什么帮助吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这种方法、但未产生所需的结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sidarth:

    在您的代码中、我没有看到 EEPROM 编程步骤。

    • 您能否提供如何对设备进行编程的逐步过程?  
    • 您是否还可以执行回读转储比较(您预期的寄存器列表与从 R0到 Rn 实际编程的寄存器列表)?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们不是针对 EEPROM 进行编程 、我们只是将 从 tics pro 软件获取的值转储到寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里写入 XO 频率值(哪个寄存器)..?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sidarth:

    我们建议先通过 TICSPRO 修改设置、然后执行 Programming 页面中列出的序列。

    如果您在获取预期输出时仍遇到问题、请共享.tcs 文件、您写入的寄存器列表和回读寄存器转储。

    此致、

    Jennifer