This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:我们是否有基于 TLC555构建的 PWM 发生器的开环反激式应用的参考电路?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415420/tlc555-q1-do-we-have-reference-circuit-for-open-loop-flyback-application-based-on-pwm-generator-built-by-tlc555

主题中讨论的其他器件:TLC555-Q1TLC555

工具与软件:

尊敬的团队:

我从客户那里听说、他们从市场上听说过有一种非常低成本的开环反激式解决方案基于 TLC555-Q1 (其中 TLC555-Q1充当 PWM 发生器)、您是否可以推荐基准电路? 欢迎提供任何与此用例相关的信息!

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    是的、我们已见过可实现此目的的客户解决方案-基本上客户可以设置 TLC555来生成 PWM 信号、555的输出驱动 MOSFET 栅极、然后 MOSFET 开关变压器的初级侧。  实际上、TLC555-Q1唯一做的就是创建基本的 PWM 信号。  我们提供了有关如何在 PWM 模式下使用555计时器的材料、数据表中有一个部分显示了该计时器:

    遗憾的是、我们没有任何其他配套资料来支持 采用整个转换器的实现方案。

    此致、
    Mike