This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906BEVAL:LMK04906

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1412501/lmk04906beval-lmk04906

器件型号:LMK04906BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04906USB2ANY

工具与软件:

我最近购买了 LMK04906评估板、似乎无法使该板正常工作。 我已按照说明进行操作、但默认设置 、但没有发生任何情况、例如 D5未亮起、并且我无法控制  

我正在使用 USB2ANY (HPA665)控件。 我必须重新配置端口吗? 当我识别到 USB2ANY 时、指示灯闪烁

 

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您的提问。 我有几件事想问、以便我可以帮助确定问题。  

    1) 1)您正在输入 EVM 的电压电平是多少?

    2) 2)您使用哪个引脚作为时钟输入?

    3) 3)您是否使用 TICSPro 提供的默认配置之一? 如果不是、您能否共享您的配置文件?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal

    1.5V 电源图关于290mA (我已经探测了稳压器的输出,这读数为3.3V)

    2.使用125MHz 输入 作为下图(演示板附带一个串行端口连接器)

    3、是的,我已经尝试使用 tics-pro 和代码加载器的默认配置

    D4指示灯仅在我重新启动 USB2ANY 时亮起、然后在我执行任何操作后、D5 LED 都从未亮起。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    感谢您与我分享这些信息。 我将能够在周一进入实验室、我会看看我是否能发现任何可以帮助您解决问题的东西。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您的 LMK04906EVM 之所以没有响应、是因为电路板是一个相对较旧的器件、所以它很旧、不使用 SPI。 而是使用 MICROWIRE 协议。 我认为德州仪器(TI)不再销售 MICROWIRE-SPI 适配器板、但我可以向您分享一种引脚排列配置、您可以通过试验电路板实现该配置、从而使您能够成功地与该器件连接。  

    USB2Any 的引脚1连接到 EVM 的引脚1。

    USB2Any 的引脚2连接到 EVM 的引脚6。

    USB2Any 的引脚3连接到 EVM 的引脚5。

    USB2Any 的引脚4连接到 EVM 的引脚2。  

    USB2Any 的引脚7连接至 EVM 的引脚7。  

    USB2Any 的引脚8连接到 EVM 的引脚4。  

    每个连接器上的其余引脚不必连接。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美 肯定是这样的

    我将制成试验电路板

    谢谢