This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:内部存储器类型?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415442/cdcm6208v2g-internal-memory-type

器件型号:CDCM6208V2G
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

工具与软件:

我想要查找有关内部存储器的信息以及其使用方法的简要描述(例如 EEPROM -默认配置数据、SRAM -用户配置数据等)。  我已经查看了数据表和在线提供的文档、但没有找到指定的这些信息。  您能给我提供正确的文档或者对内部存储器的说明吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanner

    CDCM6208使用 ROM、而不是 EEPROM/SRAM、并且不能由客户进行编程。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。  ROM 回答默认寄存器值的存储方式。  什么用于"易失性"存储器、该存储器允许用户在加电后配置时钟输出?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanner

    CDCM6208没有易失性存储器、因此用户无法创建自定义配置来在上电时自动加载。 该器件仅具有预配置的 ROM 页面和 I2C/SPI 实时访问。

    编辑:道歉的错误。 该器件没有可写的非易失性存储器

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CDCM6208V2RGZR 在上电后可通过 I2C/SPI 进行配置。  许多新的时钟输出配置可通过写入可通过 I2C/SPI 访问的寄存器来实现。  由于默认值永久存储在 ROM 中、因此在通过 I2C/SPI 写入时、用户可配置的值存储在 ROM 中。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanner

    器件上电时、ROM 的内容会传输到实时寄存器中。 在器件运行期间、I2C/SPI 可以访问和修改实时寄存器、但没有任何可写的非易失性存储器可用于在后续下电上电时存储实时寄存器。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白。  请参考原始问题。 出于安全原因、我需要列出设计中所有 IC 的 NVM 和易失性存储器。  很多时候、这是由制造商以 LoV、COV 或数据表的形式提供的。  这不是这个 IC 的情况,这也是我发表文章的原因。  感谢您的耐心与合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试提出另一种方式。   CDCM6208V2RGZR 中的"实时寄存器"是什么类型的易失性存储器结构?

    谢谢!

    Tanner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanner

    抱歉、我误读了您的问题。 实时寄存器使用 D 触发器。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢!