This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:AUXCLKOUT

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415390/lmx1214-auxclkout

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

我们有如下所示的实现方案、要求 ADC 采样时钟和 FPGA 都有一个通用时钟源。

由于 FPGA 无法获取900MHz 输入(来自 PLL 的 CH-B 或 ClkBuffer 的 CLKOUTS2-4)、我们计划使用来自时钟缓冲器的 AUXCLKOUT 引脚的225MHz LVDS。

根据我对同步 CLKOUT1和 AUXCLKOUT 输出的理解、SYNC 引脚是必需的。  

1)正确吗?

2)如果需要、我们将考虑发送 SYNC 输入以及时钟缓冲器配置设置、这些设置将在时钟缓冲器开头通过 SPI 进行编程。

您可以确认一个同步触发足够从 FPGA 在缓冲器启动时连同其他 SPI 配置设置一起发送吗?

3) 3)对时钟缓冲器的同步 LVDS 触发输入是否有任何频率要求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 仅当满足以下任一条件时才需要 SYNC:

      1. 同步多个 LMX1214器件

      2. 将分频后的 AUXCLKOUT 同步到系统中其他一些分频时钟(并非由 AUXCLKOUT 自行生成)
      3. 使用主分频器、并且需要 AUXCLKOUT 在精确边沿与 CLKOUT 对齐
    2. 假设由于上述任何原因确实要进行同步、启动时一个 SYNC 触发(在 SPI 配置后)足以满足正常运行的要求。   需要考虑一些故障情况、其中一些故障情况可能以其他方式进行处理(例如完全系统复位)或超出范围:
      1. 器件断电-寄存器状态丢失、分频器状态丢失、将需要新的同步。
      2. 分频器编程更改-分频器状态丢失、需要新的同步。 在不存在极端干扰(功率损耗、 在超出或低于建议温度/电压的情况下大幅运行、电离辐射等)的情况下、 分频器编程仅在总线控制器专门进行 SPI 写入时才会发生更改。
      3. 输入时钟被暂时移除-分频器状态被保留、但是由于某些输入周期丢失、分频器输出可能处于新的相位对齐状态。 在没有极端干扰的情况下、输入时钟链不应自发断开。
    3. 发送到 SYNC 的信号的时序受到以下两个限制:
      1. 在上升沿之后、SYNC 输入必须在6个 CLKIN 时钟周期内保持逻辑高电平。
      2. 在 SYNC 输入上的每个上升沿之间必须发生至少75个 CLKIN 时钟周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的参与。

    该同步输入信号一旦作为时钟缓冲器的"高电平"给予后、我们可以将其保持为高电平、直到下一次下电上电或下一次 SPI 配置? 或者在一定数量的时钟周期后是周期性的吗?  

    Nandini