This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:最低基准输入电压和 LVDS/LVPECL 振荡器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415434/lmx2615-sp-minimum-reference-input-voltage-and-lvds-lvpecl-oscin

器件型号:LMX2615-SP
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594

工具与软件:

您好!

我们正在寻找向 LMX2615-SP 的振荡器应用 LVPECL 时钟。 该时钟为10 MHz 并产生1Vpp-DIFF (500mV 单端)摆幅。 LMX2615-SP 的电气特性意味着这可能还不够、但它的指定和测试方式令人困惑。 如下面的代码片段所示

首先、对于10 MHz 时钟、基本上给出了两个最小值。 我假设可以使用较低的0.8V 值?

其次、它可以表征单端信号、另一端端端接。 我的信号是差分信号。 我是否符合要求是因为差分摆幅超过0.8V、还是我不符合要求是因为我的时钟的每个桥臂只摆动了大约0.5V?

为了让人更加困惑、我怀疑"基准输入电压"要求是否适用于差分时钟。 在第8.1.2节中、数据表建议使用 LVDS 时钟。 LVDS 通常会产生低于0.8V 的差分摆幅 如果上述规格仅适用于单端时钟、差分时钟的最小摆幅是多少?

我最后将注意到、商用 LMX 库房(如 LMX2594)的基准输入电压低得多、为0.2V、这与它似乎打算支持的信号标准是一致的。 请在我们正在进行最终原理图和电路板审核的过程中尽快提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="532925" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415434/lmx2615-sp-minimum-reference-input-voltage-and-lvds-lvpecl-oscin "]首先、对于10 MHz 时钟、基本上有两个最低要求。 我假设可以使用较低的0.8V 值? [报价]

    您的假设是正确的。 一个值是带有<符号的"Below 10MHz (低于组)"、另一个值是带有≤符号的"Included of 10MHz (包含组策略)"。 10MHz 可采用0.8V 电压。

    其次、这是一种单端信号、另一端端接。 我的信号是差分信号。 我是否符合要求是因为差分摆幅超过0.8V、还是我不符合要求是因为我的时钟的每个桥臂只摆动了大约0.5V? [报价]

    需要一定的最小振幅才能确保50Ω 交流耦合信号在一个完整周期内不会衰减到低于可接受电平、但实际上这可能取决于输入电容器大小。 影响基准输入性能的主要因素是 输入压摆率以及随后的振幅调制->输入相位噪声的相位调制转换、并且由于正弦波压摆率 与振幅和频率成正比、因此每个频率的加倍都会将所需的最小振幅减少一半。

    但是您有一个差分 LVPECL 输入时钟、其压摆率比类似的正弦波高得多。 所以在这种情况下、最小振幅要求并不重要。 我想您的 LVPECL 输入没有所描述的问题。

    将±0.5Vpp 差分 LVPECL 视为相当于1Vpp 单端正弦波、这也是有效的(不是"等效"、但"至少等效、如果不更好")。 同样、这里也没有问题。

    [报价用户 id="532925" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1415434/lmx2615-sp-minimum-reference-input-voltage-and-lvds-lvpecl-oscin "] 如果上述规格仅适用于单端时钟、差分时钟的最小摆幅是多少? [报价]

    还不清楚。 我在我们的验证数据中看不到任何差分输入灵敏度测试、我在我们的规格中的任何地方都看不到该测试。

    5MHz 的绝对输入灵敏度的绝对振幅限制约为-15dBm (55mV)、该限值在10MHz 下降至-20dBm 以下、在100MHz 下降至-40dBm 以下。 它们没有 明显的灵敏度限制。 同样、更大的问题是输入转换速率、您的 LVPECL 信号肯定会满足该速率。

    在没有更好的指导的情况下,我建议将差分信号的绝对幅度(|Vp - VM|)视为功能上相当于单端正弦波的绝对幅度(Vpp)。 如上所述、LVDS 或 LVPECL 等差 分信号标准增加的压摆率将优于相同振幅的差分正弦波。

    ——

    总之、对于差分振幅为±0.5V 的10MHz LVPECL、我想您无需担心。 我要注意、我们需要 在所有这些器件的数据表中阐明单端与差分电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Derek、您对该规格的起源、振幅、压摆率和相位噪声之间的相互作用的解释是有道理的。 在这方面、虽然电气特性有点不完整、但您的回答让我觉得很舒服。 感谢您的快速而全面的响应。

    此致!

    Azad