This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:SPICE 模型

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1414374/lmk00304-spice-model

器件型号:LMK00304

工具与软件:

您好!

我能否获得 LMK00304SQ 的 HSpice 模型?

谢谢!

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  
    我们没有 Spice 模型我们提供器件的 IBIS 模型-您可以在器件主页的设计工具和仿真下找到该模型。  
    LMK00304数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我们看到了 ibis 模型。 我们将运行信号完整性仿真以进行抖动分析。 ibis 模型可以订购单位为 ps 的精度、而 SPICE 模型支持低至 fs 的精度。 根据数据表、最大附加 RMS 抖动@ 100MHz 为115fs。 ibis 模型没有真正的帮助。

    谢谢!

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  
    遗憾的是、我们只拥有 IBIS 模型。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vicente。

    Tony