This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216EVM:LMK5C33216EVM:与外部10 MHz 正弦波同步

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216EVM, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1414274/lmk5c33216evm-lmk5c33216evm-synchronisation-with-a-external-10-mhz-sinuswave

器件型号:LMK5C33216EVM
主题中讨论的其他器件: LMK5C33216

工具与软件:

您好!

我想使用 LMK5C33216EVM 生成与外部10 MHz 正弦波(IN0)同步的40 MHz (CMOS 1V8)。
正弦波为10 MHz、+/- 620mV。  

您是否有用于使用 LMK5C33216 EVM 进行测试的.tcs 文件?


谢谢!

此致、

Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    您能说明一下 XO 输入频率吗? 它是来自板载 TCXO 的38.88 MHz 吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    是、是 38.88 MHz TCXO (38.88MHz、3.3V LVCMOS、低抖动 TCXO、snau260a.pdf、LMK5C33216EVM 用户指南)。

    此致、

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    请尝试使用此.tcs 文件。 我已将40MHz 配置为 OUT0、并应锁定为 IN0 = 10MHz 单端信号。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_XO_3D00_38.88MHz 5F00_REF_3D00_OUT_5F00_OUT0_3D00_TCS.tcs 10MHz 40MHz

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您提供.tcs 文件。 我已经尝试使用 LMK5C33216EVM 对其进行测试、但未成功锁定。

    当我将10MHz 置于 IN0或 IN1中时、可以从寄存器中检测到 ref_valid_status。


    我永远不会看到 DPL2的 LOPL、LOFL 未被选中。

    也许我应该释放限制、不是吗?

    你是否有任何方法来调试它或建议?

    谢谢!

    此致、

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    从您的"状态"页面屏幕截图中、我看到 DPLL3已锁定。 在我发送给您的配置中、我仅启用了 DPLL3、因为只需要一个同步域即可锁定到10MHz 输入。 因此、您可以忽略 DPLL2-3状态信号。

    您可以将 INx 和 OUTx 连接到示波器吗? 如果可以触发 INx 的输出、则 DPLL 将被锁定。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我已触发到40 MHz 输出、但  INx 在移动、同时 lopl_DPLL3和 lofl_DPLL3 被清除。

    在 .tcs 文件中、根据输出、OUT0的源是 PPL2、是不是?

    当我将10 MHz 连接到 IN0或1时、lopl_DPLL3 lofl_DPLL3在1秒后锁定。

    我们是否需要等待更多时间?  

    此致、

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    1. 40MHz 输出的抖动和相位噪声要求是什么?
    2. 您可以尝试使用此配置吗? 其路由如下:In -> DPLL2 -> APLL2。 先前的配置位于-> DPLL3 -> APLL3 -> APLL2。
      1. e2e.ti.com/.../e2e_5F00_XO_3D00_38.88MHz 5F00_REF_3D00_OUT0_3D00_REF_5F00_sept23224. 10MHz 40MHz

    此致、

    Jennifer