This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:输出频率不正确

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1413244/lmk05028-the-output-frequencies-incorrect

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216

工具与软件:

问题描述:

LMK05028当前系统所需的 CH1和 CH6输出频率不正确。

请帮助提供正确的 TCS 配置文件、非常感谢。

输入 XO:48MHz LVCMOS;TCXO:25MHz LVCMOS;REF IN0:1PPS (LVCMOS 第1优先级)。 REF IN1:1.953125MHz(LVCMOS 第二优先级)

输出要求:
CH0:125MHz LVDS;  
CH1:50MHz LVDS;  
通道2:125MHz LVDS;
CH4和CH5:125MHz LVCMOS;
通道6:LVDS+10ppm 156.25MHz;Ω
通道7:1PPS/1Hz LVDS;Ω


LMK05028相关 SCH:

TCXO 25MHz TCXO_IN 网络波形:

XO_P 48MHz 时钟波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuefeng:

    您能否确认是否需要1PPS 输入? 不建议将 LMK05028用于1PPS 输入。 我们正在努力更新数据表。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好

    感谢您的及时回复!

    校准 CPU 时间需要1PPS。 是否有方法可以透明地将 IN0 (1PPS)发送到 OUT7?

    此外、OUT0至 OUT6是本地时钟、可以参考本地 XO 或 TCXO。

    您能否根据我们的使用情况提供正确的 TCS 配置文件? 非常感谢!

    此致、

    Yuefeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuefeng:

    由于要求1PPS、我们推荐 LMK5B33216系列。 这支持1PPS 输入、并且可以向 OUT0和 OUT1输出1PPS。 该器件还包含 APLL3上的 BAW VCO、可与 LMK05028相比提供出色的抖动性能(156.25 MHz 处的 RMS 抖动典型值为47fs/最大值为65fs)。

    您是否对具有1PPS 的 LMK5B33216配置感兴趣?

    否则、我只能提供没有1PPS 的 LMK05028配置。 请告诉我是什么。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好

    请提供不带1PPS 的 LMK05028配置、 谢谢!

    此致、

    Yuefeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuefeng:

    明白了、我将在2019年9月星期五之前回复您。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好

    好的、这个问题阻碍了我们的开发工作。 最好提前提供配置。 谢谢你。

    此致、

    Yuefeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuefeng:

    请尝试使用此.tcs 文件。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_XO_3D00_48MHz 5F00_TCXO_3D00_REF_REF_3D00_TCXO_5F00_TCS.tcs 25MHz 1.953125MHz

    如果仍有问题、请在点击 Read Status 后截取状态页面的屏幕截图。 此外、请在同一屏幕上包含 REF 输入和输出信号的示波器快照。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好

    使用您提供的配置后、仍会出现以下问题。

         

    第一幅图是 OUT1的输出波形、测试点 R403;第二幅图是 OUT6的输出波形、测试点为 R426。

    从这两个图中我们可以看到 OUT1和 OUT6输出关于122MHz、但实际上 OUT1设置为50MHz 输出、OUT6设置为156.25MHz 输出。

    两个测试点都靠近 LMK05028的源极端、并使用单端探头进行了测试。 我们的 REF 目前没有输入、只有 XO 和 TCXO。

    我们没有用于查看"Read Status"页面的下载程序。  我们使用 FPGA SPI 接口配置 LMK05028、目前无法读回寄存器。

    请帮助再次检查、谢谢。

    此致、

    Yuefeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuefeng:

    由于可用的实验室工作台有限、我需要更多时间在实验室进行测试。 我将尝试让 OOW 对其进行检查。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好

    我们已经解决了这个问题。

    我们向 PDN 硬件复位引脚添加了相对于时钟芯片电源的延迟。

    此外、当导出寄存器值​​以配置频率点时、Run Script 按钮将显示错误消息、但现在可以正常运行。

    您无需提供 LMK05028配置、非常感谢!

    此致、

    Yuefeng